结果:找到"机械设计 公差 公差分析 ",相关内容1000条
- 【专业知识】机械工程师不可不知的基准,到底是什么
- 基准是干啥的当我们看一个典型的形位公差标注时,一定会注意到后面一溜带字母的框框,这就是该公差的“基准系统”。然而,为啥要有基准呢。请先来回答一个问题:珠穆朗玛峰有多高?对,为什么海拔这么重要,因为他标明了和定义了测量的起始点!海拔也就是从海平面为零点测量,所以在这里海平面就是基准。再问一个问题:测量一个人的身高分几步?这里的平台和标尺都是基准,是为了保证测量的唯一性和准确性所引入的参照,所以我们可以总结出基准的主要作用有两个:提供测量的原点或参照约束被测对象的放置方式了解完基准的作用,我们还需要来区分几个概念:基准(Datum):用于定位或约束零件的理想几何体,如点,直线,平面等。要注意,基...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械工程 机械设计 基准 形位公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-07 10:48:00
- 【机械设计】CNC图纸问题|公差设计不合理案例及建议
- 在给客户生产时,我们往往会发现,设计与生产在一些细节上是有差异的,在生产过程中,受限于加工方法、机床设备精度、环境因素、人为因素等多种因素的综合影响,零件的实际尺寸和形状总是会偏离理论值,会存在一定的误差,当多个零件装配在一起形成产品时,各零件误差会产生累积,最终影响装配质量和产品性能。当工程师做设计时:1.公差设计的很严格,零件加工难度就会增大、成本变高,经济性不好;2.公差设计的很宽松,产品又无法保证质量及性能要求。因此,工程师在做产品设计时除了要设定理论尺寸,还需要设计合理的偏差允许范围来指导生产装配,零件尺寸的偏差允许范围一般称之为“公差”。我们整理了近期遇到的两个公差设计不合理的案...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 公差 公差分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 14:30:00
- 机械设计中的公差介绍
- 公差,对于许多非专业人士来说,可能是一个相对陌生的概念。然而,它在工业生产和制造领域中却有着至关重要的地位。公差是指产品或零部件在制造过程中,允许实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的变化范围。合理的公差设计可以确保产品的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。本文将探讨公差的基本概念、影响因素、计算方法和应用场景,以及一个具体的案例分析。一、公差的基本定义公差根据其定义可分为公差范围和公差带宽。公差范围是指实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的最大和最小允许偏差。而公差带宽则是指公差带的宽度,即实际尺寸或特性值在标准尺寸或标准特性的上下限之间的变化范围。此外,公差值是用来表示实际尺...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械加工 公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 10:02:00
- 机械设计中有哪些需要注意的关键节点?【转】
- 今天分享给大家一篇关于机械设计的文章,笔者经验丰富,从实际出发,梳理了很多机械设计中需要注意的关键节点。01前言机械结构设计与分析是机械工程中的重要内容之一,它涉及到了机械系统的设计、制造和运行等多个方面。在机械设计中,结构的设计是最为基础和关键的一环。好的机械结构设计可以确保机械系统具有良好的性能和稳定的工作状态,提高其效率和可靠性。同时,结构分析也是机械设计的必要环节,通过分析结构的受力情况和变形情况,可以预测结构的性能和寿命,指导设计优化和制造工艺的改进。因此,机械结构设计与分析不仅是机械工程专业的重要基础课程,也是工程师在实际工作中必备的技能之一。本文将从机械结构的基本原理和分析方法...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械结构 机械系统 结构分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 09:45:00
- 究竟什么是机械设计?【转】
- 好的机械设计,就是要解决问题作为在机械社区论坛待了十年以上的人,关于这个话题,我想说两句。总的目的来讲,我还是鼓励大家学机械干机械,爱好机械的人更要坚持下去。说句良心话,机械是立国之本,或者说是立国之本之一,是基础中的基础。伟人的话仍然在萦绕耳边“为中华之崛起而读书”。你不干机械他不干机械,都不干机械了,什么时候能实现民族的伟大复兴?飞机大炮轮船航母高铁都离不开机械设计,这些都是一代又一代机械人前赴后继的成果。那么,究竟什么是机械设计呢?PART01知其然知其所以然先说前几年,当时我周围的人,水平也差,总是被我的问题问住。他们答不上来,于是我就求助于论坛。比如,负压管道的壁厚是怎样确定的?管...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 17:12:00
- EDAPro强烈要求差分走线有快捷键
- EDAPro强烈要求差分走线有快捷键,每次走线,不能一次性走完,又得打工菜单选择差分走线,太麻烦了;强烈要求加入快捷键。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 差分 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-05-18 17:52:00
- 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-2
- 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-2蜗杆传动结构设计 1.蜗杆自锁不可靠2.冷却用风扇宜装在蜗杆上3.蜗杆减速器外面散热片的方向与冷却方法有关4.蜗杆受发热影响比蜗轮严重5.蜗杆位置与转速有关6.蜗杆刚度不仅决定于工作时受力7.蜗杆传动受力复杂影响精密机械精度8.蜗杆传动的作用力影响转动灵活性减速器和变速器结构设计 1.传动装置应力求组成一个组件2.一级传动的传动比不可太大或太小3.传递大功率宜采用分流传动4.尽量避免采用立式减速器5.注意减速箱内外压力平衡6.箱面不宜用垫片7.立式箱体应防止剖分面漏油8.箱中应有足够的油并及时更换9.行星齿轮减速箱应有均载装置10.变速箱移动齿轮要...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械设计 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 17:32:00
- 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-1
- 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-1很多人大学一毕业就开始从事机械设计工作,多年下来可以说经验丰富,做出很多非常完美的产品设计,但是有时候也会因为忽视了小的细节而造成“阴沟翻船”。今天小编吐血整理的机械设计禁忌500例,非常值得大家收藏学习!提高强度和刚度的结构设计1.避免受力点与支持点距离太远2.避免悬臂结构或减小悬臂长度3.勿忽略工作载荷可以产生的有利作用4.受振动载荷的零件避免用摩擦传力5.避免机构中的不平衡力6.避免只考虑单一的传力途径7.不应忽略在工作时零件变形对于受力分布的影响8.避免铸铁件受大的拉伸应力9.避免细杆受弯曲应力10.受冲击载荷零件避免刚度过大11.受变应力...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械设计 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 17:32:00
- 机械设计制图口诀,建议收藏
- 机械设计制图口诀一、三视图的位置关系的口诀:正面画出主视图,俯视图就画在它下边。右边画着左视图,三个视图位置不能变。二、三视图的投影关系的口诀:主视俯视长对正,主视左视高平齐;俯视左视宽相等,三个视图相联系。平面平行投影面,整个投影原形现;平面垂直投影面,投影结果变成线;平面倾斜投影面,形状大小有改变。三、视图的线框与物体表面的关系口诀:物体表面图上见,每个线框都是面。线框表示什么面?三图配合来分辨。主视绘出长高面,俯视画出长与宽。左边显示宽和高,它们各自有关连。四、线与投影的关系口诀:直线平行投影面,它的长短不会变,直线倾斜投影面,它的长度有改变,倾斜角度越大线越短,直线垂直投影面一条直线...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械设计 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:34:00
- 差分线
- 现在很多原理图都设计到了高速通讯,高速通讯中差分线是经常预计的,立创EDA的原理图设计中没有发现这个功能,有没有高人知道这个功能立创EDA能否实现,或者如何实现的,求高人指点一二!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 差分线 原理图设计 发帖人:巴蜀之地 发帖时间:2018-04-02 20:18:00
返回